Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVTH16245A 主题中讨论的其他器件:SN74LVTH125
大家好!
我想知道 SN74LVTH16425与 SN74LVTH125之间的差异。
这是每个器件短路测试期间的波形。
CH1:输出电压
Ch4:输出电流
SN74LVTH16245ADGGR

短路测试时、输出电流会流动片刻并停止。
SN74LVTH125PWR

~测试时、270 μ A 350mA 电流继续流动。
他们似乎行为不同,但他们是同一个 LVTH 家族。
您能说明为什么行为不同?
如果您能告诉我区别、我将不胜感激。
此致、
Ryusuke