This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:电源轨中的振铃和振荡

Guru**** 2886450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A, SN74LV4040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264053/sn74lvc74a-ringing-and-oscillation-in-power-suppy-rail

器件型号:SN74LVC74A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4040A

大家好!

这是我有问题的电路:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/151/CircuitDiagramQuestionTI.pdf

此时钟由元件 ECS-TXO-3225MV-122.8-TR 生成、此元件馈入 SN74LVC74A。 这总共完成了很多次、使得时钟在第四个元件后从12.288MHz 降至3.072 MHz 并降至48KHz。 焊接原型、然后我注意到以下问题。 在我看来、各个控制信号都耦合到电源电压中。 如果一个负载在3.072 MHz 上被寻址、电源电压会变差。 经过几天的测试、我能够将误差源缩小至 SN74LVC74A。 此外、在分别放置的元件处、我有三个不同的电容器(22pF、100nF、1uF)、而不是100nF。 不幸的是没有成功。

我的问题:SN74LVC74A 的电路是否正确? 此外、如何防止器件出现边沿现象"振铃"。 在我看来、这也是可能的误差源。

测量范围:

ECS-TX0-3225MV-128-TR 生成的时钟

/resized-image/__size/800x400/__key/communityserver-discussions-components-files/151/pastedimage1693221931374v1.png

第一个 SN74LVC 的输出

/resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/151/pastedimage1693221969439v2.png

相应 NB3N551DR2G 的输出

/resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/151/pastedimage1693222013433v3.png

将一支探头连接到  NB3N551DR2G 的输出并将一支探头连接到电源后、使用电源3V3

/resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/151/pastedimage1693222090537v4.png

当我只将探头连接到电源时使用电源3V3

/resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/151/pastedimage1693222225809v5.png

3MHz 和48kHz 上有负载时的电源3V3

蓝色:靠近 SN74LVC

黄色:在电源上  

/resized-image/__size/800x480/__key/communityserver-discussions-components-files/151/pastedimage1693222265081v6.png

示波器:Uni-T UTD2052CEX

探头:Sensepek 2x SP100

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来是正确的。 但电容器是否足够接近呢? 请展示电路板。

    每个触发器都具有足以驱动外部负载的输出。 SN74LV4040A 等集成计数器产生的噪声更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离: 中心引脚1 C27到中心 VDD 引脚: 2.54mm 对于 alle four IC 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器放置看起来不错。 这是最小的一个吗?

    但我没有看到电源连接。 这是四层板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Clemens。 您是指电容器? 我可以在下一个原型中缩小它的尺寸。 它是一个两层板。 顶部和底部是一个 GND 多边形。 3V3采用布线进行路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到了三个电容器值、但我现在看到您将它们放置在相同的占用空间中。

    3.3V 长迹线可能会是一个问题、但是它们还可以防止振铃到达电路的其他部分。

    尝试使用 SN74LV4040A、并/或在输出端添加源端接电阻器。 我会尝试使用两个电源轨的平面、但这可能无法通过采用两层来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我测试时仅使用一个值。 100nF。 但我想也许我需要更多。 我将3个尺寸相互叠加。 每个 SN74LVC74A 处的输出电阻器是什么? 数据表中没有找到任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源端接是 LVC 设计人员指南第47页上的方法4a。 (您的问题不是反射、但阻尼电阻器可能会有所帮助。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下一个迭代中、我将在全部四个 SN74LV 上放置源端接、并使用 SN74LVC4040A 尝试电路。 我想我可以解决该问题。 感谢你的评分