This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 额定值(P/N:SN74HCT04PWR)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1265388/esd-ratings-p-n-sn74hct04pwr

大家好、好。

P/N:SN74HCT04PWR

我正在为此零件号创建交货规格。
客户是 Panasonic。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表是 SCLS042F - 1986年7月- 2022年10月修订。)

此致、
Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada-San:

    HBM:3kV

    CDM 1.5kV