This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245-Q1:输出引脚仿真-振铃

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1265632/sn74lxc8t245-q1-simulation-of-output-pins---ringing

器件型号:SN74LXC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

在我们的新设计中、我使用 SN74LXC8T245QPWRQ1
对于电压转换3.3V -> 5V。 该电路驱动外部组件(非我们自己的设计)。
外部元件具有并行16位接口、 总共有3个 IC 并行工作以处理总线。

输出线路上存在大量振铃、我会尝试限制输出驱动强度。
模拟这种情况会有所帮助。

问题是:如何使用提供的 IBIS 模型"SN74LXC8T245-Q1.ibs"(在 scem783a.zip 中提供)

是否可以将 IBIS 文件导入 TINA-TI V9 (9.3.200.277 SF-TI)?

用于查看输出引脚瞬态响应的其他选项?

感谢您并问候
 迈克尔