This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS153:建议使用支持 Modbus RS 485的多路复用器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS153, SN74HCS153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1265459/sn74ls153-suggest-a-multiplexer-that-supports-modbus-rs-485

器件型号:SN74LS153
主题中讨论的其他器件: SN74HCS153

在将 Modbus MAX485模块的输出连接到以9600波特率运行的 SN74LS153多路复用器时、为什么我们会遇到不正确的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这可以起作用。

    请展示原理图。

    (SN74LS 是非常旧的双极器件、仅出售用于支持传统应用;请改用 SN74HCS153。)