This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104是否可以从1.2V 移位至3.3V 应用于 SPI、GPIO 和 JTAG?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, SN74AXC1T45, TXB0104, TXB0108, TXU0304, TXU0104, TXS0108E, SN74AUC125, SN74AXC4T774, SN74AVC2T244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260126/txb0104-can-txb0104-be-applied-to-spi-gpio-and-jtag-from-1-2v-shift-to-3-3v

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXB0108TXU0304TXU0104、TXU0204 TXS0108E、SN74AUC125SN74AXC4T774SN74AVC2T244、SN74AXC1T45

尊敬的先生:

TXB0104是否可以从1.2V 漂移到3.3V 应用于 SPI、GPIO 和 JTAG?  TXB0108是否也可以从1.2V 转换到3.3V 应用于 SPI、GPIO 和 JTAG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    请注意、TXB 是自动双向的、因此有许多限制(请参阅其数据表)。 如果可能、请改用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种原理图设计是否合理? 您能帮助说明一下 自动双向 电平转换的限制是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TXB0104数据表的第8.3.2/3/5节。

    在此原理图中、您可以使用 TXU0304 (利用通道4上的 MISO 信号、甚至是 P2P)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要使用 双向电平转换。  建议将 TXS0108E 应用于 SPI、GPIO 和 JTAG 吗?  TXS0108E 是否 有许多限制?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您在设计电路时围绕其限制条件时、才可以使用自动双向电平转换器。 您可以选择是否要这样做。

    TXS 具有内部上拉电阻器、并输出开漏信号。 如果您不需要下拉电阻器、并且您牢记负载和速度限制、这适用于 SPI/GPIO/JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能  建议输入的电平转换为3.3V、输出为1.2V、可支持50Mbps 数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUC125 (它具有可过压输入)

    这是否与您在上面展示的电路有关? 在这种情况下、3.3V 侧也有输出、您应该使用 SN74AXC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这 与上述电路无关。

    我选择 SN74AVC2T244、因为 输入的电平位移为3.3V、输出为1.2V、 可以支持50MHz 时钟信号、可以吗?

    2.在我们的板50M  时钟信号 低电压为0.5V、  是否   推荐 使用 SN74AVC2T244?在 SN74AVC2T244 数据库中、输入低电压的最大值为0.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74ACV2T244只能通过1.2V 输出实现50 MHz。 SN74AXC1T45等 AXC 转换器更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  当信号从 3.3V 转换到1.2V 时、SN74AXC1T45器件如何支持高数据速率?

    2. 低电平输入电压的最小值是多少?  在我们的板50M  时钟信号 低电压为0.5V、  是否 建议 施加 SN74AXC1T45?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 器件比 AVC 器件更现代、设计得更快。

    在3.3V 时、VIL 为0.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     低电平输入电压在3.3V 时的最大值为0.8V、但 AXC 器件低电平输入电压的最小值是多少?  在我们的板中、50m  时钟信号 低电压为0.5V。  AXC 器件是否识别低电平输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何低于0.8V 的电压都会被识别为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      当信号从 3.3V 转换到1.2V 时、SN74AXC1T45器件支持哪些高数据速率?  数据簿似乎没有指定这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TI 并不总是具体说明许多旧电平转换器的保证数据速率。 我们仅知道 AXC 比 AVC 快(参阅数据表第1页上的1.8V 至3.3V 规格)、因此如果您关心速度、则应将 AVC 替换为 AXC。