This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:申请 SN74GTL2014 &amp 的 HSpice 模型;SN74AXC8T245

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264528/sn74gtl2014-request-for-hspice-model-for-sn74gtl2014-sn74axc8t245

器件型号:SN74GTL2014
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我可以为 SN74GTL2014和 SN74AXC8T245申请 HSpice 模型吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    遗憾的是、我们没有用于器件的 HSpice 模型 、因此建议在其产品文件夹中使用 IBIS 模型。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    因为我们希望在路径建模中包含 IV 行为、并检查电压电平和信号完整性。 在 HSpice 仿真中可以使用什么模型? 或 SPICE 模型? 可以帮助生成?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我可以申请为  SN74AXC8T245提供1.2V 型号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    请使用产品文件夹中的可用模型进行仿真。

    很遗憾、我没有看到适用于1.2V - AXC 的任何型号、您可能还会看到以下内容进行相应更新、谢谢。

    e2e.ti.com/.../3542.SN74AXC4T774_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v20180821.TSC

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您是否有此模型文件的未加密版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    遗憾的是,我们没有,谢谢。

    此致、

    迈克尔.