This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08QDCKRQ1是开漏输出?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09-Q1, SN74LVC1G07-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1265942/sn74lvc1g08qdckrq1-is-open-drain-output

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07-Q1、SN74AHC1G09-Q1

您好、TI 专家!

我们的项目设计需要使用和栅极输出

因此我们在寻找 SN74LVC1G08QDCKRQ1、但该规范未提及其输出是否属于开漏。

请帮助澄清 74LVC1G08系列是否适用于我们的设计。

如果没有、

如何选择 SN74AHC1G09QDCKRQ1系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出类型显示在产品页面上:

    产品说明书中指定了 VOH / IOH、这是无法实现开漏输出的。

    如果您需要开漏输出、请使用 SN74AHC1G09-Q1、或在逻辑门之后添加一个开漏缓冲器(SN74LVC1G07-Q1)。