This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:在两个侧面上触发

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B, SN74LVC1G123, CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264629/cd4047b-triggers-on-both-flanks

器件型号:CD4047B
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123CD40106B

大家好!  

我将 CD4047B 用作单稳态多谐振荡器。

它应该检测负侧面。

这是我连接它的方式:

此外、我在引脚6上有一个1k Ω 上拉电阻器和一个低通电阻器(1k Ω、1µF)。

问题是:IC 在两个侧面上触发。 请参阅图片:

黄色表示 Q、

绿色 IS 触发器

我在这里缺少什么吗?

感谢你的帮助。 时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑触发边沿太慢、会导致输入缓冲器中出现振荡;请参阅第4页上的输入上升/下降时间规格和 [PDF](英语)输入较慢或浮点对 CMOS 器件有何影响?

    SN74LVC1G123具有没有上升/下降时间限制的施密特触发器输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你对这件事感到惊讶。 RC 输入低通必须具有正确的尺寸。 如果过大、边沿会过慢并导致错误触发。 如果频率太小、抖动会导致错误触发。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过数据表的上升/下降规格、则可能仍然会发生问题。 应使用具有集成施密特触发输入的器件(例如 SN74LVC1G123)、或为慢速信号添加施密特触发缓冲器(例如 CD40106B)。