This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于 LSF0102DCUR 电平位移规格的查询

Guru**** 2989120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1265859/lsf0102-inquiry-regarding-lsf0102dcur-level-shift-specifications

器件型号:LSF0102

大家好、
目前、客户的项目将利用从3.3V 到1V 的电平转换。 LSF0102DCUR 是否可用于此目的? 根据数据表、它专门提到了某些电压电平。 这是否意味着它仅限于这些特定的转换而不支持3.3V 至1V 的移位?

Br、
斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、

    你参考的屏幕截图显示了一些可以转换和转换的常见电压节点。 实际转换范围在建议的工作条件范围内:

    该器件将能够支持1V 至3.3V 的转换。 如果您对此器件还有任何疑问、敬请告知!

    此致、

    插孔