This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204RUT 将1.8V 电源轨拉至2.3V

Guru**** 2766515 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266272/lsf0204-lsf0204rut-pulling-1-8v-rail-to-2-3v

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 、TXU0204

您好!

我在以下原理图中具有电路。 其中 FT4232连接到  LSF0204RUT 的3.3V 侧 、插头在1.8V 侧。 此板的目标是从3.3V 逻辑转换为1.8V。 除了 LSF0204RUT 和 TLV70218外、1.8V 电压轨上未连接任何器件。

如果 电路板上没有 LSF0204RUT、我测得 TLV70218的输出约为1.9V。

然而、当我将 LSF0204RUT 放置在电路板上时、我在1.8V 电源轨上测得的电压大约为2.3V、并且可以看到2.3V 逻辑。  LSF0204RUT 上拉1.8V 电源轨是否有原因?

最佳

卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Camilo,

    您是否能够移除电阻器 R3? EN 引脚通过200k 上拉电阻在内部短接至 VREF_B、因此无需此额外连接。 我怀疑此上拉会使过大的电压泄漏到 A 侧。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我移除了 R3、但仍在 LDO 的输出端看到2.3V。 还有其他想法吗?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Camilo,

    使用 LDO 作为该器件的电源通常不是一种好方法、因为它们无法灌入大量电流。 在正常运行期间、会有一个从 VREFB 到 VREFA 的漏电流-如果 LDO 无法灌入该电流、则电流将向上充电(因为没有其他地方) 、这会增加 A 侧的电压。  

    有关此漏电流路径的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/video/5614318177001?cu=1134826

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    那么、只有几个问题:

    1. 您建议采用什么方法为此器件供电?   
    2. 为了使 LSF 不上拉 VrefA 电源、需要改变什么?
    3. 是否有任何其他器件适合用于双向转换? 我看到了 TXU0304、它不是双向的、但它有一个反相通道用于回读。

    此致!

    卡米洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要确保较低电源能够吸收流出 VREF_A 的电流、则可以将 LSF 与 LDO 一同使用。 在该电路中它不超过5 µA、因此 VREF_A 和 GND 之间的220 kΩ 电阻器将工作。

    据我所知、FT4232没有双向信号、因此 TXU0104/TXU0304适用。 (四个信号是什么?)