This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:在所示的配置中是在 Vccb = 5V 和 Vcca = 5V 或3.3V 之间转换

Guru**** 2534450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266261/lsf0108-is-translation-between-vccb-5v-and-vcca-5v-or-3-3v-possible-in-the-configuration-shown

器件型号:LSF0108

在下面的电路中、Vcc_b 为5V、而 Vref_b 由5V 供电。  但是、 所需的 Vcc_A 可以是3.3V 或5V。  我认为、通过确保 Vref_a 来自 Vcc_b、这两种情况都可以得到处理、并且将其设置为支持系统中可在 A 侧提供3.3V 的最低转换电压。

这是有效的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、电流流入 VREF_B 并流出 VREF_A、因此 VREF_A 上的分压器必须具有足够低的阻抗、使其不受该电流的影响较大。

    上拉电压无需与 VREF 电压相同(唯一的限制是 VREF_A 是最低电压)。 您只需将 VREF_A 连接到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用与数据表中的图9-5相关的指南选择 R1/R2分压器。  您是否认为此方法将无法正常运行、因为分压器电阻过高?  我可以简单地将 Vref_A 连接到直流3.3V 电压轨、但这会损坏引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    如果您的应用仅允许使用单个电源、则可以使用图9-5作为参考。 请注意、VREF_A 也可以直接连接到3.3V、而不会对引脚造成任何损坏(只要这是您要转换到/从中转换的最低电压。

    请注意、该器件本身也是无源器件、因此无法单独提供任何驱动强度。 如果需要驱动强度但不需要自动双向功能、请改用固定方向/方向控制转换器(例如 LVC8T245/LXC8T245)。  

    此致、
    插孔