This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:SN74HC14DR 性能问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267201/sn74hc14-sn74hc14dr-performance-problem

器件型号:SN74HC14

您好

无论3引脚电平是高电平还是低电平、4引脚输出始终为低电平。

您能帮助确认导致此问题的原因吗?

请参阅上述文件、了解详细的不利条件

谢谢!

e2e.ti.com/.../Fail_A000_information_A000_list_5F00_.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    您的前两张图片无法正确呈现。 请您再次发布这些帖子吗?

    还要说明一点、您正在为电源提供5V 电压? 您会对输入施加多大的电压电平? 输出信号(文档电路图中的 A_OFF_)路由至何处?

    此致!

    马尔科姆