This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:最大脉宽失真

Guru**** 2544640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267083/sn74lvc1g14-maximum-pulse-width-distortion

器件型号:SN74LVC1G14

尊敬的团队:

请分享器件"SN74LVC1G14"的最大脉宽失真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    该器件不符合脉宽失真规范。 如果您在第6.6节中列出的传播延迟时间内操作、您应该只会看到很小甚至没有 PWD、但这不是我们可以进行任何测量的结果。 为了获得一个特定的值、您必须自己进行测量。

    此致!

    马尔科姆