This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:EVM AVCLVCDIRCNTRL-EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AVCLVCDIRCNTRL-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266199/sn74lxch8t245-evm-avclvcdircntrl-evm

器件型号:SN74LXCH8T245
主题中讨论的其他器件:AVCLVCDIRCNTRL-EVM

我喜欢检查是否有可用于这方面的 PCB 板文件 EVM AVCLVCDIRCNTRL-EVM ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不会为 EVM 发布 PCB 板级配置文件。 但是、如果您尝试重新创建、我们在 用户指南中展示了电路板布局和原理图

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能想购买 EVM。 没有安装孔。 用户指南仅显示顶层。

    我想知道我们能否钻几个安装孔而不破坏它。  

    有关 PCB 的问题:

    1.有多少层?

    2. PCB 的角落是否有平面或信号?

    3.内层是否仅充满 GND 覆铜而没有电源层(尤其是角落)?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查看我的答案。

    1) 1)此 EVM 有4层

    2) 2) PCB 的角落上没有信号、只有接地层。

    3) 2个内层充满了接地铜。 没有专用的电源平面、因为 VCCA/VCCB 在顶层布置。

    此致、

    约什