This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC126:UART 缓冲器115200波特

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC126, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267173/sn74ahc126-uart-buffer-115200-baud

器件型号:SN74AHC126
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34

您好!

 SN74AHC126是否可以在 RX 和 TX 中缓冲115200波特的 UART 通信?

感谢您的帮助。

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;对于任何逻辑缓冲器、0.1Mbps 都不是问题。

    只有两个通道、还有较小的器件、例如 SN74LVC2G34/17/125/126。