This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:传播延迟规格

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267790/sn74aup1t34-propagation-delay-specifications

器件型号:SN74AUP1T34

您好!

我当时想将此 IC 用作两个同步时钟的分立缓冲器。 我遇到的问题是需要找到 VCCA 和 VCCB 在3.3V 下运行时的最小传播延迟的相关信息。 是否提供了该规范?

我很难找到具有严格传播延迟的类似 IC。 在我的应用中、我需要一个小于1.62nS 的传播最小/最大延迟差。 如果此 IC 的最小规格导致传播差延迟大于1.62nS、他们的其他分立器件是否可用?

此致、

电气工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的联系。 在我们的器件系列中、我们无法找到最小/最大传播延迟差为1.62ns 的合适器件

    具有最低传播延迟差异的器件是 SN74AVC1T45

    注意:混合和最大规格是在不同温度下进行测试的、这意味着如果在室温下使用器件、则低电平到高电平和高电平到低电平的传播延迟值将为2.6ns。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    单个分立式缓冲器时、就会出现这种情况。 是否有可满足此规格要求的多通道/多位单个器件?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    遗憾的是、我们没有任何能够满足1.62ns 时序要求的单通道或多通道器件。

    此致、

    约什