This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC08:评估板及等效项

Guru**** 2988390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04, SN74HC08, SN54HC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267774/sn54hc08-eval-board-and-equivalences

器件型号:SN54HC08
主题中讨论的其他器件:SN74HC08、、SN74HC04

您好!  

您能否确认 SN54HC08和 SN74HC08 系列器件之间的差异、并为其中一个器件建议评估板?  

我还想提出与 SN74HC04和 SN74HC04 器件相同的问题。  

此外、SNJx 被称为 DEV 的器件是否仅属于军用级陶瓷封装、但在其他方面与上述内容相同?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN 与 i2041与 i2041 7 4和 SN 5 4是温度范围。

    SN54和 SN 之间的差异 J 54后者具有军事工艺和资格。 两者都有军用型封装。