This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:SN74AHCT244MDWREP

Guru**** 2503605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267287/sn74ahct244-sn74ahct244mdwrep

器件型号:SN74AHCT244

您好!

我想知道 SN74AHCT244MDWREP 和 V62/03657-01YE 的数据保留期是多久。

谢谢。

亚里塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有任何内部状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说、会保留与这些器件相关的任何数据(鉴定、可靠性数据等)。 TI 维护该数据的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yarisel。

    这些数据应在产品生命周期内保留、尤其是作为 EP 器件时。 您是否特别想要寻找某种东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的要求要求将供应商的数据保留10年。 能否保证至少10年?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yarisel。

    是的、这应该得到保证。 任何活跃器件都会有"质量、可靠性、封装"数据页面。 这更深入地涉及到了我们的产品生命周期、您可以在以下网站上看到: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    通常需要10-15年、但 EP 器件很可能更长、因为我们现在有一些已保留20-30年。