This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:测试问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266321/sn74lv1t125-testing-issues

器件型号:SN74LV1T125

尊敬的:

客户使用了 SN74LV1T125、电路图如下所示。

1-在测试过程中,IN 引脚未连接到任何信号。 它通过5K 电阻上拉至5V、但是测得的引脚电压低至0.5V。 我可以问一下、为什么 IN 引脚未上拉至高电平?

此芯片的输入阻抗是多少?

如下图所示、该参数是什么意思、如何理解它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、输入漏电流不超过1 µA。 电阻器上的压降为4.5V 意味着此时的电流为900 µA。 要么是器件损坏、要么是焊接错误。 更换芯片或电路板时是否仍会出现这种情况?

    3、电源电流流入 VCC流出 GND、所以这与您的问题无关。 此规格描述了击穿电流、请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    客户更换芯片后、IN 引脚仍然不能上拉至5V。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是电路板错误;在没有芯片的情况下检查输入和接地之间的连续性。 如果电路板外部的引脚2连接到 GND、则它不是 SN74LV1T125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    2) 2)输入通常为高阻抗。 MΩ 可以通过使用最大输入电压(5.5V)和最大输入泄漏电流(1 µA)(得到5.5m Ω)来计算最坏情况下的阻抗。

    与 Clemen 提到的内容类似、请确认引脚2中没有短路。 如果更改了芯片并出现相同的结果、则可能是电路板问题。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是否有参考设计? 客户希望使用它来控制上电时序。 2引脚是否需要连接到下拉电阻器并连接到 GND? 还是2引脚直接连接到 MCU 的开漏输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入(引脚2)可被直接连接至 MCU。

    引脚2与地之间的连接不应存在。 我们要求您确定此错误是在芯片本身还是在电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的任何参考设计或评估模块。

    此致、

    约什