This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:输入二极管是否具有负电压浪涌保护?

Guru**** 2516310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267624/sn74lvc1g04-are-the-inputs-diode-protected-against-negative-voltage-surges

器件型号:SN74LVC1G04

您好!

输入二极管是否受到负电压浪涌保护? 您是否会推荐外部肖特基二极管? 一个串联电阻就足够了吗?

TIA

耶胡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表明钳位电流必须限制在小于50 mA。 根据浪涌的特性、可以使用肖特基二极管或电阻器来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个内部二极管会钳制数字输入端的负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢