This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:电平转换时的输入电压阈值

Guru**** 2897100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266790/cd4504b-input-voltage-thresholds-when-level-shifting

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件:CD4093B

您好!

背景:

我正在使用 CD4504将 输入电平从15V、5V 或3V3等可选电源的电压电平转换为3V3 (输入始终由 与可选电源相同的电压驱动)。  我需要为我的应用同时满足 TTL 和 CMOS 输入阈值(很显然、15V TTL 不是有效条件)。  输入电路如下所示。  信号 TTL_EN 与可选电源由同一电源驱动。

我还使用 CD4504将输出从3V3进行电平转换至可选的电源电平、同样是15V、5V 或3V3。  输出电路如下所示。

速度和功率对我的应用并不重要、但 L->H 和 H->L 开关 电压对于噪声抗扰度至关重要。  3V3信号是与我的 Raspberry PI 连接的信号。

每个 IC 在每个电源之间都有局部100nF 去耦、并且在电路板周围有良好的大容量去耦(例如10uF)。

问题:

当我改变输入电压来测试 V_IL 和 V_IH 电平时、我注意到没有迟滞。  输出开关电压大约为1.18V、并且没有迟滞(我运行的是 CMOS 到 CMOS)、并且所有输入电源电压的开关电压几乎相同(即 Vcc=15V、5V 或3v3)。  对于所有输入、Vdd 为3V3。  当我切换到输入的 TTL 模式时、L->H 转换和 H->L 转换的阈值电压都下降到了大约280mV、从抗噪的角度来看实际上是无用的。

输出的电平转换显示了相同的问题、除了开关变化的电压外、在 Vdd=3v3时大约为1.08V、在 Vdd=5V 时大约为1.62V、在 Vdd=15V 时大约为1.47V。  这次、所有输出的 Vcc=3v3。

针对 V_IL (最大值)和 V_IH (最小值)、这些结果与数据表中的结果不同。

尝试解决:

CD4504产品说明书注明了建议的最低工作电压为5V、但是图形表示在3V3下工作、其他线程(例如 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116554/cd4504b-ep-can-cd4504b-ep-convert-15vin-to-5vout?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CD4504B#) 也支持我正在做的工作原理。  目前、我怀疑设计还可以。  不过、我已经调整了一个输入芯片的电源、从5V 变为5V、以防3V3运行是个问题、但问题仍然存在。

我已检查安装的零部件是否正确、IC 上的代码是否与我预期看到的相符。  这些器件是从 Mouser 购买的、因此我预计不会出现任何虚假 IC 问题。

我想知道 IC 会损坏、可能是因为输入端未连接(不应该有、但您永远不知道在测试时是否有器件与测试连接意外断开)、因此我测试了之前未使用的通道、也出现了同样的问题。  我还测试了另一个以前没有通电的电路板。  这也显示了相同的问题、我可以确认该电路板得到了很好的处理。  处理所有器件时都采取了全面的 ESD 预防措施、因此我认为这也不是可能的原因。

致电寻求帮助!!

我看到 CD4504的已知赝像的现象是否就是这样?

我的实现、配置或操作是否有什么问题?

 您是否有更适合我的应用的器件?  理想情况下、它应该具有引脚兼容性、因为我们已经构建了 PCB、但这还不是世界末日...

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该会看到典型的开关阈值、如图9和10所示。 您具体是如何测试此项的?

    关于 SELECT 输入的极性、第1页和第4页相互矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了外部电压源、并 通过缓慢转动旋钮提高了施加的电压。  已连接返回线、因此没有失调电压。  我还使用 AFG 生成0V 至5V 的1Hz 三角波、并观察到相同的响应。

    矛盾的好地方  我不确定问题的根本原因、但值得注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    为明确起见、选择引脚的极性需要在 CMOS 模式下将 VCC 拉至高电平、而 通过 VSS 连接为低电平 则表示 TTL 模式。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的评论。  需要注意的是、 数据表中的信息不一致、但目前我不确定这 与我的问题是否相关性很高。  如我所述、我在 TTL 和 CMOS 模式下都观察到相同的行为、其中 V_IH 基本与 V_IL 电压相同、因此没有迟滞...

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件实际上没有迟滞。 数据表只能保证开关阈值介于指定的 VIL 和 VIH 值之间。 (典型值如图9/10所示。)

    根据我的理解、您测量的阈值低于指定的 VIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我不确定器件如何具有迟滞功能。  例如、使用5V CMOS 作为示例、V_IL (max)为1.5V、V_IH (min)为3.5V (这些数字取自 CD4504数据表的静态电气特性表)。  因此、可寄存逻辑低电平输出的最高输入电位为1.5V、可寄存逻辑高电平输出的最小输入电位为3.5V。  数据表中定义了该迟滞。。。

    现在,我的案例中的问题可以被认为更多的是一个问题 V_IH (最小值)。  目前、当输入明显低于 V_IH (min)时、我的器件会输出逻辑高电平。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    规格"VIL (max)= 1.5V"意味着所有高达1.5V 的输入电压都保证被解释为低电平。
    相似地、"VIH (min)= 3.5V"意味着所有低至3.5V 的输入电压都保证被解释为高电平。
    1.5V 到3.5V 之间的输入电压无效、我们无法保证您得到的是低电平还是高电平。

    不存在迟滞。 VIL (max)和 VIH (min)这两个值指定了可保证单开关阈值的范围。

    对于实际具有迟滞的器件(例如、CD4093B)、数据表指定了正向和负向阈值的单独范围: