This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A-Q1:一次在所有输入上应用 VIL 最大值或 VIH 最小值

Guru**** 1649440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266130/sn74hc573a-q1-applying-vil-max-or-vih-min-at-all-input-at-once

器件型号:SN74HC573A-Q1

大家好!

我们可以在数据表中看到、当 VCC = 6V、VIL 最大值= 1.8并且 VIH 最小值= 4.2时?

这是否意味着与所有输入一起工作@允许 VIL max 或 VIH min?

我们可以看到 TExaS 文档 中的   SZZA036B 说明了 vil:

非数据输入(例如方向、清除、启用和预设)可被视为未使用的输入、并且可能不处于阈值条件。

因此、 不允许所有输入@ VIL max 或 VIH min?

或者、我们可以看到 另一份 德州文档   scda011、 该文档介绍了 输入电平为 VIL 最大值或 VIH 最小值时的监控过剩电流消耗。

因此、我想不建议在所有输入引脚上同时在这个 VIL 最大值和 VIH 最小值电平下工作。

那么、我的问题是:根据数据表关于 VIL max 和 VIH min 的信息、是否允许一次性将这些电平应用到所有输入上?

感谢大家花时间思考和回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这句话只是说数据输入和非数据输入的行为相同。

    所有输入必须低于 VIL (最大值)或高于 VIH (最小值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您指的是哪一句?

    如果您是指""非数据输入(例如方向、清除、启用和预设)可被视为未使用的输入、并且可能不处于阈值条件。""  

    我知道  只有控制输入必须低于或高于阈值、(根据数据表推导、数据输入可达到阈值 VIL max 和 VIH min、您不认为?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这句话不是很清楚。 调用输出非数据输入没有意义、也没有定义术语"阈值条件"。 只需忽略它。

    所有输入、无论是数据输入还是控制输入、无论是已使用还是未使用、都必须具有有效电压、即 ≤VIL (最大值)或≥VIH (最小值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯,再次感谢你的帮助。  

    我明白你的意思,但我不能完全相信你。

    a)阈值被称为逻辑门的电平输入、该逻辑门决定特定输入是解释为逻辑0还是逻辑1。

    定义了2个阈值、VIL max 和 VH min

    b)对于您来说,非数据输入没有意义,但它被定义为 "非数据输入(例如,方向、清除、启用和预设) "

    C)我的问题 是"根据数据表关于 VIL max 和 VIH min 的信息、是否允许一次性将这些电平应用于所有输入?"

    如果德州仪器的技术支持能够回答这个问题、会很有意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    克莱门斯是正确的。 没有真正的区别。 所有输入("数据"或"非数据"、无关紧要)寄存器为逻辑高电平和逻辑低电平。 如果在超过最大输入转换时间的时间内不低于 Vil 最大值或高于 VIH 最小值、则有通过两个 CMOS FET 的电流大小损坏器件的风险。

    因此、不是的、为了回答您的原始问题、我不建议将所有输入值都恰好保持在 VIL 最大电压或 VIH 最小电压上。 只要您保持在数据表技术规格之内、就应该没有问题(即、再次 ≤VIL (max)或≥VIH (min))

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    感谢您的回答。

    您写入了" 我不建议将所有输入值保持在 VIL 最大电压或 VIH 最小电压"

     这是对我的问题的回答、再次感谢您。

    请你向我提供建议采用这项规则的正式文件吗?  

    此致、

    尤汉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有正式文件。 但如果您将电压保持在最大值或最小值、那么如果您的电压有噪声、或者您的设计存在其他会影响这些电压电平的问题、则有可能超出任一阈值。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom:

    非常有趣的回答、谢谢。 它可以解决我的问题。 感谢克莱门斯和马尔科姆花时间帮助我理解。

    此致

    尤汉恩