This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:在 SN74AXC8T245的通道 A 上开路

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74GTL2014, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259075/sn74axc8t245-open-on-one-of-channel-a-of-sn74axc8t245

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74GTL2014LSF0108

您好!  

如果  SN74AXC8T245的其中一个通道 A 开路而其他通道 A 配置了其方向、会发生什么情况?

是否会发生泄漏,是否要采取任何预防措施?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。 未使用的输入必须连接到有效逻辑电压(高电平或低电平);请参阅第6.3节的脚注(3)和表1的脚注(1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    在 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788628/faq-what-should-be-done-with-unused-i-o-pins-of-the-level-translator-devices 中 ,它提到 AXC 内部有弱下拉。 因此可以将其保持开路、以容纳未使用的输入。  

    在第6.3节脚注3中、您提到过、所有未使用的输入必须保持在 GND 或 VCC 上。  

    可以帮助解释更多哪个是正确的?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、数据表是正确的。 (LXC 和 AXC 系列不同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    由于 AXC 数据表可以悬空、因此计划对其进行更新。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 LXC GTL2014在输入端需要逻辑电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    只有 GTL2014需要有一个逻辑电平输入。

    LXC 也可以保持悬空。 与数据表类似、如下所示。 AXC 计划进行与 LXC 相似的更新,谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们在微控制器处有1k Ω 弱 PU。 对于125MHz 频率、SN74GTL2014在 GTL 端上拉是否足够?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    它还将取决于您的负载、如下所示。  请观看有关 使用 LSF 进行上行转换的短视频 、以帮助进一步澄清。

    我还建议尝试与数据表图5和6类似的更强的上拉电阻、并根据可接受的信号完整性进行相应调整、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    SN74GTL2014 是 LSF 或 LXC 系列产品。  

    我们同时使用了 SN74GTL2014和   SN74AXC8T245进行双向转换。  

    对于 SN74GTL2014,介于 0.91V 至3.3V 或3.3V 至0.91V 之间。  

    对于  SN74AXC8T245、它会从3.3V 转换为1.2V 或从1.2V 转换为3.3V。  

    GTL2014 B 侧的器件是具有弱 PU/PWM 的开漏输入接收器 PD;它也是具有推挽式输出驱动。

    AXC B 侧的器件采用 IO 缓冲器模型或 CMOS 缓冲器模型。  

    如果我们可以在 GTL2014中有 PU 代替,您能帮助评论吗?  

    这是因为我们在 GTL2014 B 侧的接收器处只有弱 PU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    GTL 器件与 LSF 系列类似。

    是的,你可以有上拉两侧类似下面,谢谢.  

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    B 侧是否可以设置低电压;A 侧是否可以设置高电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GTL2003与 LSF0108类似、但 GTL2014不是:

    据我所见、这里已经解答了这个问题: 在 SN74GTL2014的通道 B 之一上打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    很抱歉、我 也把 GTL2014和 GTL2003混淆了。

    是的、您可以承受数据表中以下建议范围内的任何电压、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

    在对该 B 侧进行双向控制时、我会在 GTL2014的 B 侧拉高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    您可以帮助说明问题是什么吗? 您是否有具体意思的方框图或原理图? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们有双向 IO (到 B 侧的输入或输出)、因此在 GTL2014的 B 侧会有 PU。 这是正确的实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    是的、B 侧上拉是可以的、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔!