This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:逻辑高电平输入端的输出电压电平不正确

Guru**** 2502215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267302/sn74lv1t34-incorrect-output-voltage-level-at-logic-high-input

器件型号:SN74LV1T34

我们在其中一个设计中使用了 SN74LV1T34、但没有看到正确的逻辑高电压电平。 其中 VCC (引脚5)连接到1.8V、引脚3连接到 GND、引脚2连接到具有100K 下拉电阻的 FPGA 逻辑输出、输出(引脚4)通过49 Ω 连接到测试点。 当测得的 FPGA 逻辑输出接近2.5V (通过测量 SN74LV1T34引脚2的电压电平确认)时、我们可以看到引脚4输出仅为约1V。

是否 测试了 SN74LV1T34在1.65V 电压电平下工作? 我们以1.8V 的标称电压运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Zhang:

    以下是一些调试过程:

    1) 1)如果未组装49 Ω 电阻器、则引脚2的电压是多少?

    2) 2)我们是否可以将下拉电阻器降低到10k 并观察输出。

    最后、我们能否用新芯片替换该器件? 是的、SN74LV1T34可在1.65V 下工作

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    1) 1)引脚2电压在输出开路时测量。 输出端有一个机械开关连接到49欧姆电阻器。 测量输出电压时、该开关断开;  

    2) 2)我们在输入端测量到2.5V。 低电平逻辑状态正常。 下拉电阻值是否影响输出端的逻辑高电平?  

    我们将看到使用相同电路的两个装配体上出现了相同的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也忘记问、器件在输出端是否需要上拉电阻器。  数据表显示无需上拉、但 IBIS 文件具有 tri 状态输出。  

    *****************

                                    型号选择器

    *****************

    |

    [型号选择器]输入

    INPUT_1p8  1.8V 数字输入

    INPUT_2p5  2.5V 数字输入

    INPUT_3p3  3.3V 数字输入

    INPUT_5p0  5.0V 数字输入

    |

    [型号选择器]输出

    OUTPUT_1p8  1.8V 数字三态

    OUTPUT_2p5  2.5V 数字三态

    OUTPUT_3p3  3.3V 数字三态

    OUTPUT_5p0  5.0V 数字三态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Zhang:

    输出不需要上拉。 该器件是基于缓冲器的转换器、因此当满足输入阈值时、输出将跟随 VCC。

    VCC 的电流是多少? 我们是否已验证引脚4未短接至 GND? 在输出开路的情况下、我们应该看到的电压为1.8V。 我想知道输出引脚是否会在电路中的某个位置接地短路。

    此致、

    约什