This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:电压电平查询

Guru**** 2830205 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1, TXU0104-Q1, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266703/txb0104-q1-voltage-level-query

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304-Q1、TXU0104-Q1、TXU0204-Q1

大家好、

查询是关于 TXB0104QRUTRQ1电压电平转换器,

来自数据表 VCCA<=VCCB (VCCA 不应超过 VCCB)

提及我们的设计要求、

  • VCCA (A 端口电源电压)= 1.8V
  • VCCB (B 端口电源电压)= 3.3V
  • (输出使能(引脚12)将始终激活)

在睡眠模式下、将存在 VCCA 电源并且 VCCB 电源不存在、这违反了数据表中的上述要求。

  在这种情况下、VCCA>=VCCB 会产生什么影响



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 VCCA 到 VCCB 有一个二极管。 电流可能从 VCCB 流出、然后(部分)为连接到它的所有器件上电。

    可考虑改用 TXU0104-Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    对 Clemens 反馈进行回波、在 VCCA>VCCB 运行期间、由于内部二极管、会有一个从 VCCB 流出的泄漏电流(不会损坏 TXB 器件、但可能损坏附近连接的器件)。 只有在 VCCA 始终低于 VCCB 的系统设计条件下、器件才会损坏。

    至于输入/输出通道、 可以使用、因为 Ioff 参数中显示了泄漏。

     更多信息、另请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求。  

    此致、

    插孔