This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:IBIS 文件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268324/txs0104e-ibis-file

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0101

您可以将我引导至 TXS0104ENMNR 的 IBIS 文件吗?  这是 NFBGA 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    遗憾的是、该器件没有 IBIS 模型。 TXS0101在电气方面与 TXS0104E 相似、但该模型仅支持 DBV 封装。 另一个选择是使用 EVM 测试器件。 IBIS 模型不会全面展示 TXS、因为这些器件使用无源转换和一次性。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好;

    您可以为我提供 TXS0101 IBIS 文件吗?  他们使用这些文件进行仿真、而 EVM 对他们没有好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、我们可以提供。 请参阅下面的文件。

    e2e.ti.com/.../scem527-_2800_1_2900_.zip

    此致、

    约什