This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:输入泄漏规格

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267842/lsf0101-input-leakage-spec

器件型号:LSF0101

  如果 LSFS "B"端口面对外界、并且使能、Vref_A 和 Vref_B 引脚上没有电源、例如器件断电、那么、如果引脚上的电压为+3.3或+5VDC、那么"B"引脚的预期泄漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bob、

    假设"无电源"表示"0V"、则 泄漏电流最高可达5uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys、

    我们是否可以确定即使 Vref 均为0V、也存在泄漏?  只需确保由于测试条件未启动、然后在应用 Vref 的情况下计算其测试值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bob、

    没有相应的规格、因此不能保证、但该规格仅为正、表示泄漏仅会接地、而不会流向任何电源。 当然、这可能是因为他们只指定了 V_I = 5V 的值。

    翻译团队可能会有更多的见解、但对于系统设计、我认为它最大为+/- 5uA。 对于实际(典型)用途、它可能更像是最大+/- 100nA。