This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT04:仿真模型"高电平输入电压"与数据表不匹配。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266959/sn74ahct04-simulation-model-high-level-input-voltage-not-matching-with-datasheet

器件型号:SN74AHCT04

在数据表中 提供的高电平输入电压 是2V,但当我在仿真中使用 p-spice 模型(SN74AHCT04 )时 ,它在2V 的高电平输入电压下无法工作,它在2.6V 之后开始工作,这背后的原因是什么,我该怎么解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    这仍是正常操作条件。 数据表指出 VIH 的"最小值"为2V。 也就是说、VIH 不能低于2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert、谢谢。

    VIH 的最大值是多少。 我们需要确保通过 MCU 提供的高输入(3.3V)获得足够的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    这不是一个测量参数。 根据仿真、我想您可以假设在实际器件中、2.6V 是一个很好的估算值。