This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:[案例:710338]技术数据查询

Guru**** 2786535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268215/sn74lvc1g123-case-710338-technical-data-inquiry

器件型号:SN74LVC1G123

[案例:710338]技术资料查询

SiliconExpert 与 我们的客户为了准确性和合规性目的而与他们的供应商合作。

请注意,我们仍感到困惑,因为基于 download.siliconexpert.com/.../699570.msg 记录的部件 SN74LVC1G123-DCU 为"活动 ",所以我们是否可以认为状态错误,或该部件已不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SN74LVC1G123-DCU (SN74LVC1G123-DCU)"拼写不正确。

    采用 DCU 封装的 SN74LVC1G123的可订购器件型号为
    SN74LVC1G123DCUR (大卷带)和
    SN74LVC1G123DCUT (小卷带)。