This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:输出电容

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1267872/sn74lvc2g07-output-capacitance

器件型号:SN74LVC2G07

您好!

对于器件  SN74LVC2G07DCKT、我要查找输出电容。

数据表提供了3.5pF 的 CI。

但当驱动稳定的3.3V 电压时、它不提供输出引脚和驱动器电容。

这是一个你会有的数据吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我们没有精确的测量值。 LVC 器件的 pF 可能在3到5之间。

    此致!

    马尔科姆