This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:/OE 的优势

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268659/sn74hcs125-advantage-of-oe

器件型号:SN74HCS125

您好!

TI 有许多具有低电平使能功能的逻辑 IC (例如125,240,244,245)。  

是否有任何特定原因仍在使用 低电平使能?

低电平使能的优点是什么?

谢谢。

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这纯粹是历史原因。 回到 TTL 逻辑时代、与 PNP 相比、NPN 晶体管更容易制造、因此输出可能会强下拉、但仅弱上拉。 因此、最好有低电平有效信号。 如今、这只是一个惯例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我想我要补充一下克莱门斯的历史原因:

    具有低电平有效使能也意味着消耗的功率要小一些、因为您只需将其接地而不是 VCC。 低使能信号通常允许您控制器件的工作时间、尤其是在您增大器件的电源或确实希望确保器件保持高阻抗而不是提供高/低输出的情况下。

    此致!

    马尔科姆