This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541-Q1:关于数据表

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1265875/sn74ahc541-q1-about-datasheet

器件型号:SN74AHC541-Q1

大家好、

为什么数据表标记为"TI 机密"?

我想建议更换'74VHC541FT (BJ)'。

要求:符合 AEC-Q100标准、TSSOP 封装

请告诉我您推荐的产品。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一版本的数据表(SCLS603A)中没有此类备注、因此没有实际机密。 可使用 SN74AHC541-Q1。

    我想在发布新的数据表修订版本时出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    感谢您提供信息、即数据表的前一修订版不含此类备注。

    我还要等待德州仪器的官方回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luna:

    上传到网站的版本似乎是"草稿"。 我们的所有草稿都标有水印和"机密"。 这是一个问题,谁发布了这个网站。 数据表包含所有正确信息。 我将研究如何解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert Xu1:

    感谢您的答复。 我能否理解、 建议将 SN74AHC541-Q1作为'74VHC541FT  (BJ)'的替代方案没有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tina:

    是的、这是一个很好的替代方案。 您还可以随时在此处查看我们的交叉参考工具: https://www.ti.com/cross-reference-search

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert Xu1:

    感谢您查看建议产品。 我通常使用交叉参考工具。 这一次、我对数据表上的符号很好奇、因此我将其发布在 E2E 上。

    此致、