This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:更高电平转换器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B, UCC37324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268191/txs0102-higher-level-shifter

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:CD40109BUCC37324

大家好、

我们是否有更高电压的缓冲器系列? 3.3V 至12V 的宽输入电压范围。

谢谢  

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000逻辑系列器件的电压高达18V (并且在3V 时具有非常弱的特性)。 CD40109B 具有四个通道。

    对于普通缓冲、您还可以使用栅极驱动器、例如 UCC37324。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    记下、谢谢

    此致

    马美