This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245-Q1:IBIS 模型中的更高逻辑电平

Guru**** 2507645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268384/sn74axc2t245-q1-more-logic-levels-in-ibis-model

器件型号:SN74AXC2T245-Q1

用于此部件的 IBIS 模型目前仅支持0.7V 和3.3V 逻辑系统。 是否有为1.2V 或1.8V 系统添加模型的计划? 如果有,它们何时可供下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    感谢您的联系。 我们拥有支持1.8V 的 AXC8T245 IBIS 模型。 请参阅下面的附件。

    e2e.ti.com/.../4846.sn74axc8t245.zip

    AXC8T245与 AXC2T245在电气方面相似。

    此致、

    约什