This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00-SN74LVC1G00-SN74LVC1G00 EP:热阻

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262061/sn74lvc1g00-ep-thermal-resistance

器件型号:EP

大家好、

您能否提供  SN74LVC1G00MDCKREP 的热阻 Theta JC 和 Theta JA?

谢谢。

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    让我为该数据发出请求。 请给您2周时间再联系您。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcom -伟大的,感谢对这方面的支持。  

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    我们提交的 TT 尚未更新热性能。 让我与团队核实一下、看看他们是否可以将这件事交给我们、因为现在已经过去两个多星期了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert -谢谢您的更新、请在他们计划获得数据时及时通知我。  

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    下面是数据:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 235.6
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 151.3
    结果-θ JB (标准数据表值) 121.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 43.7
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 121.1
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用