This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:用作推挽

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268722/lsf0204-use-as-push-pull

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXU0202

您好!

我们需要将此收发器用作推挽式。

如何使用它?

此致、

苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 可在其输入上接受推挽信号。 它始终输出开漏信号。 (它不是收发器;而是无源开关、不会缓冲信号。)

    您正在使用什么协议? 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们使用1.8V 电源将 SC206 IC UART TX/RX 端口连接到 LSF、并且在没有上拉电阻的情况下连接输出、因为它提到了推挽至 L76 GPS IC。

    此致、  

    苏德哈沙纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用的最佳选择是 TXU0202。

    可使用 LSF0204、但前提是高压侧的输出具有上拉电阻器。