This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:SN74LVC2G125问题

Guru**** 2502895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125, SN74LVC2G125, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269865/sn74lvc2g125-questions-of-sn74lvc2g125

器件型号:SN74LVC2G125
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T125、SN74AHCT1G125

尊敬的团队:

我有关于 SN74LVC2G125的问题:
OE 为 L、VCC = 5V、当 A 端口为3.3V 高电平时、Y 端口是否为5V 高电平?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的 VIH 最小值为3.5V。因此、这无法保证能够正常工作。

    使用具有 TTL 兼容输入端的器件、如 SN74AHCT1G125、或电平转换器、如 SN74LV1T125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    否。 在 VCC = 5V 时、VIH 最小值为0.7* VCC = 3.5V。 A 处于 VIH 最小值和 VIL 最大值之间、可能会损坏器件;Y 端口可能会显示为逻辑高电平、但此性能可疑且无法保证。

    此致!

    马尔科姆