This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:驱动电流问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268958/txb0108-driving-current-issue

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXB0104-Q1

您好!

我发现  TXB0108 驱动电流不适合我的应用。

我发现 TXB0104-Q1 似乎可以支持40uA。

你有没有更好的建议?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0104-Q1的驱动强度为20 µA。

    自动双向转换器不能具有高驱动强度。 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    除了 Clemens 回答问题外、请参阅 固定方向/方向控制系列转换器 、以获得更高的驱动强度(其中 LXC 系列最高可提供32mA)。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高插孔/流明、

    明白了、我将 检查 SN74LXC8T245 是否可以改善。 谢谢!