This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1270431/lsf0108-lsf0108

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

大家好!

在某些情况下、我需要两侧的信号都是3.3V。 如果 VREF_A、EN 和 VREF_B 连接到3.3V、LSF0108是否会正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dusko、

    这不奏效。 VREFA 和 VREFB 必须相差0.8V 才能正常运行。 不过、您可以将 VREFA 偏置到3.3V、将 VREFB 偏置到更高的电源(例如5V、只要至少要高0.8V)、然后将 B 侧连接上拉至3.3V。 有关该实现的示例、请参阅图9-4。

    如果没有更高的电源、请参阅 TXS0108E、因为它允许 VCCA = VCCB 运行。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复。 我将尽可能避免增加组件、所以我将查看 TXS0108E 的数据表。 这可能是一个更好的选择。