This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:需要内部输入和输出结构

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1270081/cd74hc4050-need-internal-input-and-output-structure

器件型号:CD74HC4050

您好、

我的客户希望有内部结构、以便更好地分析他们遇到的故障。

我可以看到 CD4050具有内部结构:

我都从 Toshiba 找到了 HC 类型的结构:  

https://toshiba.semicon-storage.com/info/application_note_en_20210131_AKX00107.pdf?did=63521

   

TI CD74HC4050采用相同的结构吗?

请给我一个等效电路以便更好地解释故障吗?

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    通常不会给出此信息、但总的来说、输入/输出结构实际上应该与 Toshiba 结构相同。 输入/输出端会有正负钳位二极管。