This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:内部结构

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1263395/cd74hc4050-internal-structure

器件型号:CD74HC4050
主题中讨论的其他器件:SN74ACT08

您好、

客户遇到一些故障、 我希望获取   CD74HC4050M96的内部结构以进行更好的说明。

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您能否详细介绍一下故障是什么? 如果您提供一些示波器截图来说明出现了什么问题、包括客户如何配置器件的原理图、问题的详细描述等、我将非常乐意尝试帮助您解决问题。

    器件的内部设计是专有信息、我们无法真正向您提供。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    它们将会有这种现象。

    输入为3.3V、但输出可能为1V 或0.36V。

    由于该项目很快将实现大规模生产。

    他们需要 TI 快速分析可能的原因。

    我阅读这篇文章,https://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf

    我只找到 Technology:HC/HCT–High-Speed CMOS Logic

    我没有看到此设备有任何特殊功能、您能帮助确认这一点吗?

    C–可配置 VCC (LVCC) D–电平转换二极管(CBTD) H–总线保持(ALVCH) K–下冲保护电路(CBTK) R–输入/输出上的阻尼电阻器(LVCR) S–肖特基钳位二极管(CBTS) Z–上电三态(LVCZ)

    它们的 SCH 如下所示。 如果其 MCU 对缓冲器的输入有较长的布线、有什么风险吗?

    该器件真的很旧、我们是否有具有更好性能的 P2P 器件?  

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    此器件没有任何这些特殊功能。 如果阻抗不匹配、到输入端的长布线也会带来反射风险、这肯定会影响器件性能。 如果不查看输入/输出/电源的示波器屏幕截图、我将更难进行调试。 连接本身没有什么问题。

    没有确切的 P2P 设备可以实现更好的性能。 我推荐 SN74HCS365DR、但这款器件不是 P2P。 它也是三态输出、而不是推挽输出。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    建议的输出电流是多少?

    我们只能在数据表中看到最大电流为25mA、但我可以在另一张幻灯片上看到另一个驱动电流。

    我不知道如何理解它。 由于客户可以测量输出电流峰值为8mA、因此 RMS 约为2mA。

    并且客户还  在同一电路板上将 CD74HC4050M96替换为 SN74ACT08 (另一个输入端始终为高电平)。

    它们会尝试多次、故障不会再次发生、因此我想检查输出驱动电流是否是导致问题的原因。

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彩色表显示了建议的输出电流。 这是指定和保证压降的最大输出电流。 允许超过该电流(达到绝对最大额定值)、但无法再保证输出电压。

    建议的输出电流可作为 VOL / VOH 规格的测试条件找到。 这取决于电源电压、因此对于3.3V 下的 HC、它将小于4 mA。

    如果这个问题只发生一次、那么我认为那个芯片被损坏、有可能是由于过压(ESD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您关于输出电流说明的回答。

    此外、 在本视频中: www.ti.com/.../basics-of-logic-and-translation.html。其中显示了栅极和驱动器的输出电流。

    你能给我更多的解释一下吗?

    从而输出无法跟踪输入。 不幸的是、这种情况发生在许多机器上。

    它们的输出驱动一个晶体管、原理图如下所示:

    输出布线相当长(因为晶体管是另一个电路板的晶体管)、但它不是高速信号、仅用于开关以驱动下一级继电器。

    原理图中的 R105靠近 晶体管。

    然而、 当继电器被打开时、示波器能够测量输出引脚上的-3.6V 电压。 (尚不十分清楚、示波器中的噪声或者缓冲器器件引脚也受到影响。)

    那么、如果输出引脚上确实有一些噪声、您是否有一些推荐的方法来改进它。

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您是说过0.36V 吗?

    您是否测试了与该晶体管隔离的部件? 我很想了解该器件是否能在与第二阶段隔离的情况下按预期工作。

    您发布的图片再次说明了建议的输出电流是多少。 您可以超过这些值、但正如 Clemen 所说、一旦您超过这些值、就无法再保证输出电压。 换言之、如果像您提到的那样、输出为8mA 提供电流、则 HC 器件的输出电压可能不符合预期、但我预计这不会有那么大的差异。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我刚从客户那里得到一些损坏的器件、并使用3.3千欧作为输出负载进行基准测试。

    VCC = 5V,Ω
    输入100kHz 方波,高电平= 4.7V 低电平= 0.1V。

    正常器件输出电压电平正确:

    但是、受损器件的输出电压电平不正确:

    我测试了两个通道、两个通道都异常、那么导致损坏的潜在原因是什么?

    内部电压供电电路是否有问题?

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    有几种可能:

    1. 您曾提到、输出会连接到另一个电路板上的一个级。 这些电路板的连接流程是怎样的? 如果在 ESD 不安全的环境中由人或机器处理这些问题、则可能会对器件造成 ESD 损坏、这就解释了问题所在。 这些器件可能会受到 ESD 损坏、输出端的 ESD 电路充当电阻、这就是输出仍然下降为高电平/低电平、但未能完全上升到预期电压的原因。
    2. 将输出端连接到晶体管的布线到底有多长? 什么是  布线的电阻介电常数? 如果布线过长且电容过大、器件将输出过大电流、并将损坏。 您之前提到了8mA 峰值电流、但没有说明电流是如何测量的。 2.2k 电阻器与输出的接近程度?  
    3. 输入电压转换时间是多少? 我仍然没有看到 输入之后的输出电压的示波器屏幕截图。 如果超出输入转换时间、这也可能会损坏器件。

    否则、如果您不认为这些事情有任何问题、我再也看不到可能解释部件无法工作的原因了。 它是一个旧死上的旧部件。  

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    感谢您的解释。

    在我的测试中、我仅使用信号发生器、输入转换时间非常短。

    对转换时间的要求是什么? 该要求吗? 则必须遵循该规则。

    此外、我无法找到此器件  CD74HC4050M96的 ESD 等级。 您能给我更多的信息吗?

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    此外、他们报告了机器运行一段时间后的故障、所以不认为是 ESD 引起的。

    它们在输出引脚上捕获一些尖峰电压、您认为它会使器件损坏吗? 持续时间小于10ns。

      

    由于没有关于输出引脚电压绝对值的说明、因此我只想向您进行核实。

    另一个困惑是、在同一个器件、不同的通道上、它们可以看到类似的电压电平波形、您提到了这种现象是 ESD 损坏、所以您认为所有 ESD 电路都是以相同的程度损坏的?

    Br

    爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们现在正在离线讨论该问题、因此我将继续并关闭该主题。

    此致!

    马尔科姆