This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108和 TXB0108电平转换器组合

Guru**** 2505915 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXS0108E, LSF0108, TXB0108, TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266798/lsf0108-combining-of-lsf0108-and-txb0108-level-shifters

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXB0108TXU0304TXU0104、TXU0204 、TXS0108E

大家好!

是否允许组合电平转换器 LSF0108和 TXB0108、如随附的两张图片所示?

PICT.1-0.65V <-> 1.8V 转换

PICT.2 - 1.8V <-> 4V 转换

(在图片中、仅连接一行以简化视图)

  原理图的建议是使用 freq 转换 I3C 和 SPI 接口的电压电平。 高达33 MHz。

TXB0108被添加到 LSF0108中、因为这是意料之中的 事情、TXB0108单稳态函数将减少上升沿时间、以防发生升频转换。

基于 TCA39416单元的架构的建议原理图创意 、该单元包括 pass FET (如在 LSF0108中)和一次性(如在 TXB0108中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 和 TXB 不能相互连接;它们的输出没有足够的驱动强度用于其他的输入。

    对于 SPI、请使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。 I³C μ A、必须单独使用 LSF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304、因为它需要更宽的工作电压范围:从0.65V 到4V。 但 TXU 仅支持1.1V 以上的电压。

    LSF 没有预定义的驱动强度、因为它是无源导通 FET、会进行任何放大。 我想、LSF 驱动强度不是完全正确的术语。

    TXB 驱动强度确实很弱、因为它的放大器输出阻抗为4KOhm。 这是不建议对 TXB 使用小于20k Ω 的上拉电阻的原因。

    但在该原理图中、TXB 仅用于单次触发功能。 TXB 放大器的高阻抗对于 逻辑电平保持不是问题、因为这里我们有 LSF 上的 Pass-FET。 请再次查看随附的示意图。 我想这个问题比乍一看似乎更复杂一些。

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前从未见过这一点、但是的、TXB 可用于以这种方式加速边沿。 请告诉我们它在实践中的表现如何。 :)

    在第二种情况下、只需使用 TXS0108E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksei:

    除了 Clemens 的反应外、我还要在这里补充一点:4.7k Ω 上拉电阻会使 TXB 输出端的 VOL 升高。 如果需要考虑这一点、建议上拉电阻值大于50k Ω、以避免与内部4k Ω 串联驱动器发生故障。

    上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些电路中、TXB 对电路的直流电平没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我将尝试测试第一个原理图,并将其在这种情况下如何工作:)

    2)谢谢您的建议。 我需要传输 I3C 信号、因此至少需要处于开漏模式的4MHz。

    但 TXS 仅支持高达1.2MBps 的开漏转换、因此我无法使用。

    我想、设置此 TXS 速度限制的原因是导通 N 沟道的低阻抗、以及在线路上添加低值上拉 R 的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您提供的信息。 我想在设置低电平 A 和 B 的情况下、将通过 LSF pass FET 直接连接、并且上拉 R 不会对输入电压产生高影响。 如果是高级别、则上拉电阻不会产生电平冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aleksei,

    感谢您意识到 TXS0108E 存在这一差距-我将与我的团队分享这个反馈。  

    我看到-级联设置还会在 I/O 之间引入更多传播延迟、请确保其处于系统限制范围内。 我还建议使这两个转换器及其 I/O 器件尽可能靠近、以最大限度地缩短布线长度、从而满足所需的33MHz。 另请 确保第8.3.2节未违反:

    期待您使用此设置获得测试结果!

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个原理图(LSF0108 + TXB0108 (A/A) 1.8V-0.65V)不起作用。

    第二个原理图(LSF0108 + TXB0108 (A/B) 1.8V-4V)的工作正常。