This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AXC4T774 SN74AVC4T774在温度范围内的行为曲线

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269278/sn74avc4t774-sn74axc4t774-sn74avc4t774-profile-of-behavior-over-temperature-range

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好  

 

您是否  熟悉 SN74AXC4T774 和 SN74AVC4T774在温度范围内的行为曲线  器件。

 

哪些参数随温度变化, 它们是如何变化的?

此致

沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    通常、在数据表中、我们不会给出随温度变化的参数。 我们要展示的是、给定工作温度时参数可以达到的最小值和最大值。

    例如、SN74AVC4T774的工作温度范围为-40°C 至85°C。 在数据表中、最小值表示在-40°C 时捕获的值、而最大值表示在85°C 时捕获的值、除非我们以不同的方式注意到这一点。 我希望这对您有所帮助。

    此致

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    非常感谢您细致快速的响应

    最小值和最大值不仅会受到温度变化的影响、而且仅作为示例、还会受到输入电压或 负载的影响。

    我主要关注 tpd -他的参数是否在温度范围内从最小值(-40oC )急剧变化 至最大值(85oC )?

    请告知。

    沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    最小值和最大值的变化量取决于您用于 VCCA 和 VCCB 的电压

    例如、如果我们查看 TPD、当 VCCA = 1.2V、VCCB = 1.2V 时、最小值和最大值之间的差值将为5.5ns

    而 VCCA = 1.2V 和 VCCB = 2.5V 时、将产生3ns 的差异。

    此致、

    约什