This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:单稳多谐振荡器

Guru**** 2822265 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269958/sn74lvc1g123-monostable-multivibrator

器件型号:SN74LVC1G123

  

我正在尝试了解此电路是否正常工作、单稳态是否会在其开启后发送输出信号?  我应该将 B 拉为高电平并允许输入指示 A 吗? 是否也应该从引脚3上移除电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的第一篇文章,所以如果需要更多的澄清,让我知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    这是该器件的真值表。 /CLR 和 B 可用作上升沿检测器、而/A 可用作下降沿检测器。 您的用例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我说得不对、请原谅我、我正在跳槽到一个半成品中、试图自己理解它。 我拿到了 SN74LVC1G123设计文档、他们发现输出将保持稳定、直到输入触发输出变得不稳定、这正是我们正在寻找的。 我认为我们的 PCM 未正确检测到错误信号、提供的电路是尝试使用单稳态来拉伸脉冲信号、我们的 PCM 自行检测该信号时遇到了困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    此用例应适用于单稳态。 在本例中、您可以沿着真值表中的第4行进行移动。 只要 B 检测到信号、单稳态就会输出脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您!