This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T245-Q1:封装信息不符合引脚顺序

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1270712/sn74lv8t245-q1-package-info-doesn-t-match-pin-order

器件型号:SN74LV8T245-Q1

大家好、

客户报告、数据表第20页的封装概述引脚顺序与第3页的引脚配置不匹配。

这可能会导致布局错误。 请考虑更新第20页的引脚顺序。

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在当前版本的数据表中、第20页不包含封装轮廓。

    第3页的图5-1、第26页的示例电路板布局布线和第27页的示例模版设计均为顶视图。
    第25页的封装轮廓为底视图。
    据我所见、这四幅图都是一致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我找到原因、客户使用旧版本。 TI.com 上的最新版本是正确的。

    谢谢!

    马克