This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:查询数据包高度容差

Guru**** 2989370 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1270062/txs0102-query-the-tolerance-in-height-of-the-package

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:PCA9534A、

我看到一些数据表、像 pca9534a、在数据表中指明了封装的高度容差:

我可以通过该图计算出高的容差。 (容差= 1.0-0.8=0.2 (mm))。

但在数据表 TXS0102中、只有最高高电平。

数据表中是否有任何有关此封装的高度容差的信息?

或者此数据表中未提供靠近封装的容差。

如果我错了,请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jovanni、

    我已经联系各个团队获得您需要的答案-我一收到就会向您提供更新。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jovanni、

    容差应约为+/-35um。 此器件的标称高度应约为420um、因此高度应为420um +/- 35um。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。