This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:正在寻求关于缓冲器 IC 短于 SN74LVC541's VQFN 的建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271148/sn74lvc541a-seeking-recommendation-for-a-buffer-ic-shorter-than-sn74lvc541-s-vqfn

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A

大家好、

我们是否建议使用高度小于 SN74LVC541的 VQFN (H=1.0mm)封装的缓冲器 IC?

此致、
斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC244A 采用0.5mm X1QFN 封装。