This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:如何将电压从1.8V 转换为3.3V (L 转换为 H)?

Guru**** 2551070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271505/sn74lvc1t45-how-to-voltage-convert-from-1-8v-to-3-3v-l-to-h

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

请提供一个解决方案。

此致、

克里希恩·辛格·乔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关示例、请参阅数据表的第9.2.1节。