This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G79:SN74LVC2G79YZPR 的 MSL 等级

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1271450/sn74lvc2g79-msl-rating-for-sn74lvc2g79yzpr

器件型号:SN74LVC2G79

您好、客户收到了 Arrow 提供的用于 SN74LVC2G79YZPR (SnAgCu 焊球)的袋子、其中显示 MSL3。 该器件的数据表显示它是 MSL1。 您能否确认 SN74LVC2G79YZPR (YZP 封装)的 MSL 等级?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我可以仔细检查、但这些应该是 MSL1。

    此致!

    马尔科姆